This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264:此应用程序是否可以正常工作?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160267/ddc264-would-this-application-work

器件型号:DDC264

我将一个电压源(1V 或更低)连接到一个非常高的阻抗路径、大约为 GOHms。 我想随着时间的推移对电流进行积分、以获取读数。 电流为 nA 级。

在这种情况下、与输入的理想连接是什么。 我的电路可以是交流 VCC +电阻器连接到它。 通常会转到 GND、但我想测量电流、因此可能应该直接连接到输入、否则会怎么样?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否有任何想法/估计、电流下限和上限可能是什么? 因为器件是否能够根据输入电流范围以及所选范围和积分时间正确地积分、采集和转换电流。

    请查看数据表第6页-

    第24和26页。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我不确定我是否理解"我的电路 可以是交流 VCC +电阻器连接到它"、但是的、如果您连接的是1G、它通常连接到 GND、现在直接连接到 DDC 的输入、那么您应该能够无问题地测量电流。

    此致、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉不是很清楚。 为了不详细介绍我的实际电路、可以将其简化并视为电压源+接地电阻。 此模型"足够好"(工程设计!) 表示电路的预期行为、以满足我的需求。 谢谢!