This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:ADS7828中是否有销售商 ID 或可识别位?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828, ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159430/ads7828-are-there-vender-id-or-recognizable-bit-in-ads7828

器件型号:ADS7828

您好!

  ADS7828设计为第二源、但数据格式与主源不同。 客户需要特殊位或 ID 来识别 ADS7828、然后更改计算。 ADS7828是否支持销售商或唯一的位/字节进行识别?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    此设备没有可用的 ID。 客户如何在其系统中使用该器件? 有两个地址引脚允许对地址进行配置、因此客户必须告知总线读取 ADS7828。 我在这里缺少什么吗?

    如果绝对需要具有通道 ID 的器  件、我们可以使用 ADS7138、它也是一个8通道12位 ADC 和一个4位通道 ID。 这是否可用作替代器件?

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

      感谢您的输入、需要 ID 位、而不是 W/R 问题。 但布局是固定的、我们目前无法更改、请继续观看。 谢谢。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    明白。 如果您需要任何进一步的支持或器件建议、请告诉我。  


    此致、
    Aaron Estrada