This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1287:ftp://ftp.ti.com/pub 需要密码

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278EVM-PDK, ADS1278, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160205/ads1287-password-required-for-ftp-ftp-ti-com-pub

器件型号:ADS1287
主题中讨论的其他器件:ADS1278EVM-PDKADS1278ADCPRO

我购买了 ADS1278EVM-PDK。 我想在 TI FTP 站点上搜索一些有用的软件

当我尝试使用  WinSCP 访问 ftp://ftp.ti.com/pub 时、它需要 userid 和 passwd。 当我尝试匿名登录时、它会拒绝它...

我是否需要在 TI FTP 站点注册、如果需要、在哪里注册? 找不到地方了

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    FTP 服务器已关闭。  但是、ADS1278EVM 包含的所有文件现在都包含在 ADS1278EVM-PDK-SW 插件软件下载中。   

    安装后、您可以在此处找到它(无需密码):  C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1278\SOURCE\ADS1278EVM LabVIEW source.zip

    此 zip 文件包括 LabVIEW 源文件以及固件文件。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    不幸的是、TI 的 FTP 站点等有用资源关闭了。

    但是、我确实在  C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1278\source 下找到 ADS1278EVM LabVIEW source.zip 文件夹、并且将其移动到 不受保护的目录 C:\Users\wwillia7\ADS1278EVM_LabVIEW 源文件后、我就能够将其解压缩。

    这足以满足我的搜索要求。

    谢谢!