This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7047:用于读取数据的兼容 EVM

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7047, LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160515/ads7047-compatible-evm-to-read-data

器件型号:ADS7047
主题中讨论的其他器件: TMDX5535EZDSPLAUNCHXL-CC26X2R1

您好、E2E 专家、

你好。

我想找一些低功耗 DSP/MCU 通过  SPI 从 ADC 模块 ADS7047读取数据、并通过蓝牙或 WiFi 将数据发送到云。 我可以使用以下两个评估板吗? 它们是否与 ADS7047兼容?  

TMDX5535EZDSP 评估板|德州仪器 TI.com

LAUNCHXL-CC26X2R1评估板|德州仪器 TI.com

您是否有任何其他 更适合采样和通信功能的产品?

提前感谢您的支持。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    当您问"它们是否与 ADS7047兼容?"时、您能澄清一下您的意思吗?  

    如果您询问"TMDX5535EZDSP 或 LAUNCHXL-CC26X2R1板是否允许直接连接(即它们是否可以插在一起)到 ADS7049EVM?"、答案是否定的-它们不能。  如果您询问是否有方法可以将 ADS7049EVM 与这些控制器中的任何一个进行 Fly-Wire 连接、答案是"可能"。  

    由于与您的帖子关联的器件型号、您的查询通过数据转换器团队。  我们必须研究两个控制器板、以了解 ADS7049EVM 与其中任何一个控制器板的 SPI 兼容性。  如果您要使用有问题的控制器板作为器件型号重新发布您的查询、并询问有关可连接到外部 ADC 的 SPI 外设可用性的详细信息、则应该可以更好地回答 Fly-Wire 选项。  ADS7049EVM 在 外部控制器中确实有一个可连接的接头。