This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:在测试代码模式下、SYNC 信号将在短时间内被下拉

Guru**** 2388560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160000/adc12dj3200-in-the-test-code-mode-the-sync-signal-will-be-pulled-down-for-a-short-time

器件型号:ADC12DJ3200

大家好、当我们在 JMODE0、6Gsps、通道速率= 12Gbps 模式下调试 adc12dj3200芯片时、将发生以下情况:

在斜坡测试代码模式下、JESD204B 内核输出的 RX_SYNC 信号将在短时间内被下拉;在正常模式下、当连续波信号被收集或被布设时、不会下拉 RX_SYNC 信号。

2.当 RX_SYNC 信号在短时间内降低时、JESD204B 不会重新建立链。

3.当 RX_SYNC 信号被拉低时、RX_FRAME_ERROR 信号将提示字节错误。

当采样率不变时、将 JMODE0更改为 JMODE1、这相当于线路速率降低至6Gbps、不会发生上述情况。

我想问,这种情况的问题在哪里? GTX 物理链路是否存在问题?