This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:如何使 JMODE22正常工作

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1000903/adc12dj5200rfevm-how-to-get-jmode22-working

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM、

你(们)好

你好

我的客户需要一些帮助:

我正在尝试使用 TSW14J57EVM 运行 ADC12DJ5200RFEVM、并在 JMODE22上运行。 但是、我不断收到错误、没有任何显示。 其次、在 HSDC Pro 软件上、没有 JMODE 25的配置

此致

Aosker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aosker、

    您能否尝试将不同的固件加载到 FPGA 中。 在 HSDCpro 上、单击 Instruments 选项、然后下载固件、然后选择"TSW14J57revE_BRAM_RxOnly" 16L_firmware.RBF"并尝试捕获。  

    对于 JMODE25、请将随附的文件复制到以下位置。 断开并重新连接 TSW14J57EVM。 该文件将显示在 HSDCpro 的下拉菜单中。  

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J57revE Details\ADC 文件

    e2e.ti.com/.../ADC12DJxx00RF_5F00_JMODE25.ini

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    我能够使 JMODE22正常工作、但数据速率较低。 请问 JMODE22的最大数据速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sh重塑、您好!

    JMODE22支持的最大时钟频率为5.2GHz 这是双边沿采样模式、这意味着采样频率是时钟速率的两倍= 10.4Gsps、而且该模式使用4倍抽取。 输出数据速率为10.4Gsps/4 = 2.6Gsps。

    此致、

    Neeraj