This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:RE:阻抗测量

Guru**** 2548890 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1002116/ads1299-re-impedance-measurement

器件型号:ADS1299

大家好、团队、

 我们尝试使用 ADS1299测量阻抗。

电阻器连接在相应的通道正极和 BIASOUT 之间。 (单极电源)

我们将 测量允许电流通过电阻器值时产生的电压。

设置如下:

使用的导联脱落电流为6uA、7.8Hz。

当我们对单个通道进行测量时、我们会得到正确的阻抗值。

但是、如果我们将第二个通道连接到电阻器、则电阻值会增加。

在进一步分析之后、我们必须知道、如果我们连接两个通道、LOFF 电流的值将减小。

此外、如果我们连接多个通道、电流会进一步降低。

为了获得电流值、我们在 CH1P 和 BIASOUT 之间连接了一个已知的高精度电阻器。

我们得到一个电压值、然后将其除以已知电阻以获得电流值。

这里的问题是:

1.每个通道是否有单独的电流源或 IC 内部是否有相同的电流源?

2.请告诉我、如果连接了多个通道、电流降低的可能原因是什么。
  请注意、在该设置中、我仅提到了一个电阻器。 实际上、还有一个基于 JFET 的保护电路与相应的通道电阻器串联。

此致、

Sushant Rajbhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushant、

    感谢您发帖。

    每个通道都有自己的导联脱落电流源、可以使用 LOFF_SENSP 和 LOFF_SENSN 寄存器按通道启用。 我将分析导联脱落电流路径、并查看连接多个通道时电流减小的可能原因。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

     在阅读包含链接 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/410889/ads1299-ac-lead-off-detection-via-srb1的 E2E 帖子后 

     我对 Ryan 的回复中的一句有点困惑。

    语句如下"当电流通过偏置放大器返回时、使用交流导联脱落的差分阻抗测量应产生每个 INxP 的阻抗+[8 x 通过 Rbias 的返回路径的阻抗]。"

    这是否意味着阻抗将是(330k+(8*4.99k))?

    这里4.99k 是连接到 BIASOUT 路径的串联电阻器。 请考虑 ADS1299 EVK 原理图中的 R10。

    我的解释是否正确?

    在我上面分享的电路中、如果我认为电流为6uA、7.8Hz、请让我知道根据 Ryan 的陈述、总阻抗是多少。

    请考虑电路中4.99k 的串联电阻。 没能画出来。

    我认为我们接近找到根本原因。  

    等待您最亲切的回复。

    此致、

    Sushant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushant、

    感谢您发帖。 我将在详细了解之前的相关帖子后再与您联系

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

     有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushant、

    感谢您的耐心等待。 我已查看了 Ryan 的帖子、请查看我在下面的评论。

    您为每个通道测量的阻抗仍为330k,而不是您所说的(330k+(8*4.99k))。 当您启用更多导联脱落通道时、SRB1电压也会增加、Ryan 在该主题中对此进行了解释。 在进行阻抗测量时、还请考虑通道之间的导联电流匹配以及导联电流的绝对精度规格。

    有关使用 ADS1299测量电极阻抗的博客、请参阅以下链接。 希望对您有所帮助。

    https://eeghacker.blogspot.com/2014/04/openbci-measuring-electrode-impedance.html

    谢谢

    -TC