This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:扩展#39;s DAC#39;s 输出电压

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416, DAC80508, OPA462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1005236/dac81416-extend-s-dac-s-output-voltage

器件型号:DAC81416
主题中讨论的其他器件: DAC80508OPA462

DAC81416可支持高达25mA 的+/-20V 电压。 我们希望通过类似的 DNL/INL 以及该 DAC 的稳定时间、将电压扩展至+/- 40V、最高可达15mA。 您能否 建议一些 OPAMP 拓扑来实现这一点? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以考虑使用 opa462。 但请注意、如果您要应用外部增益级、也可以考虑其他 DAC、例如 DAC80508。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对这些器件的出色建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我现在要关闭这个线程。 但是、如果您需要任何进一步的支持、请作出响应或创建新的主题帖。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您能否建议 OPA462的 HV 电源设计? 我正在为该运算放大器寻找大约200mA +/-90伏的电压。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我建议您咨询我们的电源人员。  我将把这个线程移到这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以查看我们的电源设计 Webench 工具:https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我的第一个建议是具有2个次级侧绕组的反激式转换器、但最佳解决方案取决于您的可用输入电压和可能的其他系统需求。 您可能会在现有且经过测试的参考设计中找到一款出色的解决方案: https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    此致、
    Brigitte