This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:VSP5640 RGB LED 控制

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003254/vsp5610-vsp5640-rgb-led-control

器件型号:VSP5610

您好、先生、

 我的客户想要询问 LED 控制功能。 请帮助检查 VSP5640是否可以输出以下 LED 控制序列。 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请参阅随附的文件了解详情。


    e2e.ti.com/.../VSP5640_5F00_LEDtiming_5F00_PREA_5F00_20120318.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

     客户现在使用 Canon CIS 并使用自己的 ASIC 来控制 LED。 您认为 VSP5640在客户进行测量时可以遵循此 LS 信号吗?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我认为这是不可行 的、因为 XST_TN 和 LEDx_TG_TN 信号是相对于'LS'信号的下降边沿生成的。

    我正在与团队确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

     您的团队是否对其有更多评论?

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我尚未收到任何答复。 我又 ping 了。 感谢您的耐心和理解。