This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:计数尖峰出现在每隔3个左右的柱状图中

Guru**** 2390630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM, ADS54J60
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003029/ads54j60evm-count-spikes-appear-on-histogram-every-3-or-so-bins

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54J60

大家好、

我们的客户正在使用 ADS54J60EVM 和 TSW14J56分析1GHz 光电探测器的电噪声。 在绘制直方图时、他们注意到直方图已关闭、因为似乎每隔3个左右的单元数有尖峰。 当未施加输入时也会发生这种情况(如相应的图所示)。  他尝试冻结偏移校正函数、这有时似乎解决了问题。 但是、无论是在时间上还是在通道上、行为都不一致、因为连续采集显示的行为不同。

未应用输入(良好直方图)

未应用输入(坏直方图)

直方图错误

下一次采集中的直方图错误

是否需要此行为?

感谢您的支持!

此致、

Danilo   



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    请尝试所附文档中的步骤。 EVM 是否已修改? 它们以什么模式运行?

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54J60_5F00_OS_5F00_IL_5F00_freeze.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回答。 根据客户、

    我们尚未修改 EVM、我使用的是默认脚本(ADS54J60_LMF_8224.cfg 和 LMK_Config_Onboard _983p04_Msps.cfg)。 如上所述、使用 ADS54Jxx GUI、我冻结了 IL 引擎和没有输入信号的直流偏移校正块、但获得了不一致的结果。 500ms 的等待时间是否是一个严格的条件、或者是否可以有一个更长的延迟?
    更改直流带宽后、当直流块处于非冻结状态时、直方图会在有峰值和无峰值之间继续振荡。 我只能通过在直流偏移解除冻结时监控两个通道来始终如一地解决该问题、并且只能在直方图瞬间改善时冻结(如所附文件中所示)。 之后、行为会随着时间的推移而保持一致。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我正在与设计团队就此进行咨询。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    每个5V 电源能够为两个电路板提供多少电流? 确保它们可以为 ADC 板提供至少3A 的电流、为 TSW 板提供4A 的电流。 加载 LMK 文件后是否按下 ADS54J60EVM 上的 ADC RESET?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    根据客户的说法、两个适配器都能够为电路板提供4A 电流。   按照 ADS64J60EVM 用户指南中的规定、加载 LMK 文件后、他还按 RESET 按钮。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    请让客户尝试两个附加的配置文件、看看它们是否有帮助。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54J60_5F00_LMF_5F00_8224_5F00_A.cfge2e.ti.com/.../ADS54J60_5F00_LMF_5F00_8224_5F00_B.cfg