主题中讨论的其他器件: ADC12DJ5200RFEVM
大家好、
帮助客户进行询问、希望您提供意见。
ADC 评估板 ADC12DJ5200RFEVM 和 TSW14J57EVM。 请参阅此 ADC12DJ5200RFEVM 链接:
www.ti.com/.../slau640.pdf
TSW14J57EVM 未从 ADC 注册 REF CLK。 LED D4未亮起。 我遵循了手册中的说明。 这似乎涉及更多。 ADC CLK 需要设置为260MHz。 检查 LED D4是否亮起。 我使用的 HSDC 软件是 SLWC107W.ZIP (修订版 W)。 说明说明是否安装了补丁、但补丁可能由于 HSDC 软件版本已补丁、因此无法安装?
电路板根据以下第10页的说明进行设置:
www.ti.com/.../slau640.pdf
我在5200 MHz 采样时钟上没有带通滤波器。 ADC 软件似乎可以正常工作、但我无法取消选中复选框。 看起来与软件类似。 如果我按照第13页上的说明点击、则不取消选中"Cal triggered / Running (校准触发/运行)"。 因此、无法判断是否正确执行了步骤、ADC 是否输出信号。
谢谢你。
-Mark