This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204:DAC63204的精度是多少?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1004989/dac63204-what-is-the-accuracy-of-dac63204

器件型号:DAC63204

大家好、

1、内部基准精度有一个典型值、我们是否有该规格的最大值和最小值? 据我所知,基准的精度应通过以下公式计算:Accurity=(Max-min)/TYP*100%,因此我们必须知道最大值和最小值。  

使用外部基准模式时、有一个要求:V_REF 应< VDD、所以 V_REF 必须在 VDD 之后斜升、在 VDD 之前斜降。 此要求是否有任何解释? 由于设计满足此要求的电路并不容易、您能否就此提供一些指导?

B&R  

利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lijia、

    我已联系我们的设计团队、了解我们是否有该参考的最小/最大规格以及您的第二个问题的说明。 我们应该在周末之后收到答复。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lijia、

    我将关闭此主题、因为我们已通过电子邮件向您解答。

    最棒的

    Katlynne Jones