This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4122:ADS4122

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1005110/ads4122-ads4122

器件型号:ADS4122
尊敬的 TI 支持:
 请回答我的问题(见下文)? 您已阻止旧线程,但未回答并解释为什么您有该线程的位置。
谢谢!
此致、
Paolo Castiglione
器件型号: ADS4122

尊敬的 TI 支持:

在 ADS4122数据表中,建议选择“模式2”以增强230MHz 以上输入频率(寄存器地址= 4Ah,寄存器数据= 01h)的性能。

这种增强实际上意味着什么? 选择此模式会发生什么情况?  最好能获得一些提示以供理解、因为这似乎是我们应该通过 SPI 更改 ADC 配置的唯一(可能是好的、可能不好的)原因。

谢谢你。

此致、

Paolo Castiglione

数字信号处理设计器

 

 paolo.castiglione@austrianaudio.com

T +43 1 934 6826 230

M +43 676 847490 230

 

奥地利音响 公司  

Eitnergasse 15 ● 1230 Vienna● Austria

UID:ATU72389649 ● CRN:FN472051v

https://austrian.audio

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    遗憾  的是、我们在实验室中没有 EVM、因此我无法简单地检查此功能的功能。  我将与 Jim 核实 他是否听说过设计。 对延迟回答 您的问题表示歉意。 如果某个线程由于不活动而被锁定、 请使用链接 来引用上一个线程、因为复制/粘贴会使该线程难以跟踪。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    不幸的是、我们在实验室中没有此器件系列的 EVM、因此我无法为您快速检查。 我将与 Jim 核实他是否听说过设计。 将来、请仅使用链接引用旧线程、因为复制/粘贴会使一切难以跟上。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paolo、

    不确定为什么帖子被阻止。 我们仍在等待设计团队对此问题的答复。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Jim