This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC161S626:ADC161S626:负输入连接到 GND 时的 ADC 输出计算

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1004605/adc161s626-adc161s626-adc-output-calculation-with-the-negative-input-connected-to-gnd

器件型号:ADC161S626

您好!

我 的电路如下所示:

 输入范围为1至3V、我打算使用单端。 由于我只有一个正信号、因此我将-IN 引脚连接到 GND。   

但是、当我测试时、我发现我必须执行"4 *"才能获得与输入匹配的读数:

例如:如果输入电压为1V:

我得到了 adcRawValue = 0x0a5f、 电压= adcRawValue * 3V/2 ^15 = 0.243079931

但是、如果我的电 压= 4 * adcRawValue *  3V/2  ^15 =  4*  0.243079931 =0.972319722

如果我的电路有任何问题、可以告诉我吗? IC 是否必须 在 输入端具有共模电压?

 谢谢、此致、

Jenny  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jenny、

    您的电路看起来是正确的、具有适当的电源电压。  您可以将-IN 接地、然后您将只获得0x0000到0x7FFF 的正读数、或总共2^15个代码。

    请记住、要阅读所有16b、您将需要18个 SCLK。  在/CS 为低电平后、SCLK 的第一个下降沿将 DOUT 保持在高阻态、第二个 SCLK 下降沿将强制 DOUT 为0、接下来的16个 SCLK 下降沿将为16b 结果计时。

    如果您只是发送16个 SCLK、那么前2位可能读数为0、结果将显示为4分频。  请检查您的通信并验证您是否正在发送18个 SCLK 来检索数据。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 您 Keith。

    立即开始工作。

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到 它正在工作。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    不知怎么说,当我单击  “这解决了我的问题”时

    我获得了“您无权执行请求的操作”。

    此致、

    曹珍妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    TI E2E 最近进行了一些升级。  这似乎是一个错误。

    感谢您的告知。

    此致、

    Keith