This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1218:ADS121x 驱动程序的源代码、在这里我可以获得 DCPFREETOOL

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1217, ADS1216, ADS124S08, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1005075/ads1218-source-code-for-ads121x-driver-where-i-can-get-dcpfreetool

器件型号:ADS1218
主题中讨论的其他器件:ADS1217ADS1216ADS124S08ADS1261

尊敬的 TI 支持:

对于一个项目、我需要使用 ADS1217或18、并且由于时间太短、我要在 C 语言中查找其驱动程序的示例

我发现您已经拥有或拥有一个用于 CCS 的工具、称为 DCPFREETOOL、但我尚未设法找到如何获得它。

 此链接 https://www.ti.com/tool/DCPFREETOOL#downloads 上没有下载链接

我不 donæt 它是否在 CCS 中的某个位置。

请帮帮我。

任何源代码都很有用、如果您有适用于 ADS1216、17或18的评估套件、也会对我有用。

此致、

莫斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mostafa,

    我不确定工具页面为何仍然位于 TI.com 上。  即使在我们的内部系统上、我也无法下载软件。  这是一个非常旧的软件、旨在与 CCS 版本3配合使用、现在的 CCS 版本为10。  此外、它仅适用于某些 DSP。

    ADS121x 器件使用了大约20年、而原始 EVM 使用软件 GUI 和 PC 并行端口与器件通信(一种 Bit-Bang 式方法)。  当并行端口不再是 PC 上的标准端口时、EVM 已过时。  此代码对您也不会很有用。

    我们即将将 EVM 更新到更新的平台、但在发布之前、硬件/软件平台也被淘汰。  正如您可能理解的那样、编写示例代码的资源有限、而我们新的和更复杂的器件优先使用20年以上的器件。  换言之、它在队列中向下移动。

    我很乐意为您提供帮助、帮助您解决可能遇到的任何问题、但很遗憾、我们目前没有这些器件的启动器或示例代码。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的介绍、我还有一个问题:

    我们正在设计一款新产品(高精度 DAQ)和我所想到的 ADS1217-8的产品。

    我们的大多数输入信号为0-20mA 和+/- 50mV 信号。 是否建议使用 ADS124S08而不是 ADS1217?

    数字滤波后的最大最终采样率为10SPS、我们至少需要8个通道。

    提前感谢您的建议。

    此致、

    莫斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mostafa,

    很抱歉耽误你的回答。  是的、ADS124S08将是一个不错的选择。  您还可以考虑使用 ADS1261。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bob。

    此致、

    莫斯塔法