This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258EVM-PDK:ADS1258中的基准电压

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1002119/ads1258evm-pdk-reference-voltage-in-ads1258

器件型号:ADS1258EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1258ADCPro

您好!

我想知道 ADS1258 EVM 中有多少差分基准以及如何启用它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samarth、

    可通过 ADS1258 EVM 上的开关 S1和 S2设置差分基准电压。 如果选择了 REFP/REFN、则需要向 J1A 接头上的 EREFN 和 EREFP 引脚施加差分基准电压。

    如果您选择 AVSS/AVDD、则会向 AVDD - AVSS 的 ADC 施加差分基准电压(将为~5V)。

    如果您选择 DAC/GND、则集成 DAC 的输出电压将施加到 ADC 的差分基准电压引脚。 但是、DAC 输出电压由 ADCPro 软件设置、因此我不会选择此选项、因为您不是在应用中使用 ADCPro 软件(而是使用 tensy 控制器)。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复、

    我正在使用+5V VDD 和-5V VSS、因此我的基准电压将是10V?! 如果我切换到 AVSS/AVDD。

    我需要测量接近0v 的小电压、因此我决定扩展到双极。

    对于内部 DAC、我们可以设置多少电压、是否可以使用 teensy 寄存器设置该电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samarth、

    请参阅 ADS1258 EVM 用户指南第37页上的 EVM 原理图。

    如下所示、将 U7的输入接地可将输出设置为3.3V、从而开启两个 LDO。 这会将 U6的输出设置为2.5V、而 U9的输出为-2.5V。 然后、这些电压分别路由到 AVDD 和 AVSS。

    请注意、如果您尚未通过 J5A 将3.3V 连接到 EVM 上的 DVDD、则还需要这样做。 确保 Tensy 控制器的 IO 接口也使用相同的逻辑电平(3.3V)。

    DAC 通过 I2C 进行控制。 您应该能够通过 J6A 接头连接到 I2C 线路(SCL 和 SDA)。 我将留给您来了解如何使用 Tensy 控制器来实现这一点、因为这不是 TI 产品。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我也对 J2上的 AINCOM 感到困惑。 我们应该如何连接它?它是否与 GND 不同? 不知怎么说、我无法精确测量10mV 左右的较低电压。因此、如果我的基准噪声或一些连接问题、我将尝试进行调试、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samarth、

    AINCOM 是所有单端或伪差分测量的公共输入。 此引脚可接地或一些常见电压电势、例如2.5V。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复。

    您是否有使用带有 ti 控制器的 SPI 控制 DAC 的示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samarth、

    您必须为该请求启动单独的线程、因为它涉及不同的产品、在技术上与 ADS1258无关。

    DAC 支持团队的一名成员将为您提供帮助。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我有点困惑。在我当前的单端配置中、我必须为 A0提供 GND 以在所有其他 ADC 输出端实现输出和 AICOM 悬空。

    这意味着 ADC 使用 A0作为 GND 并为所有其他输出提供 wrt?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samarth、

    ADC 将转换您在通道选择寄存器中选择的任何通道:固定通道模式下为 MUXSCH、自动扫描模式下为 MUXDIF、MUXSG0、MUXSG1和 SYSRED。 您选择了哪些通道?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我已为固定通道选择了 MUXSCH。但为什么如果我不将 A0接地、我会在其他读取引脚上获得所有其他读数错误?为什么 A0在这里用作参考接地?

    那么、AICOM 的作用是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samarth、

    您向 MUXSCH 寄存器写入什么值(或值)?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    我要写这些行


     ADS.SetRegisterValue (CONFIG0、MUXMOD_FIXED | CLKENB_ENABLE);
     ads.SetRegisterValue (config1、IDLMOD_SLEEP | DRATE_1);
     ADS.SetRegisterValue (MUXSCH、AINP1);

    其中#define      MUXSCH   0x02 //多路复用器固定通道寄存器

    #define MUXMOD_FIXED B00100000 //固定通道模式

    #define AINP1   B00010000 //选择 AINP1

    #define CLKENB_ENABLE B00001000 //启用 CLKIO 时的时钟输出(默认)

    #define DRATE_1 B00000001 // DRATE 6168 SPS

    #define IDLMOD_SLEEP B10000000 //选择睡眠模式(默认)

    我已经将 AICOM 保持在浮动状态、并且必须将 A0接地以获得任何正确的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samarth、

    在这两种情况下(MUXSCH = 0x02且 AINP1 = 0001 0000b)、您都选择了 AIN0作为要测量的输入之一。 因此、为了获得有效的读数、您需要向该输入施加一些电势、例如0V。

    请注意、在固定通道模式下无法选择 AINCOM。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    非常感谢您的清除。

    能不能帮助我知道我应该编写什么来使 AICOM 成为我可以在 ADC 中使用我的所有16个通道吗?

    目前 A0是接地的、我只能使用15个通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    对于 ADS1258中的 DAC、我们可以探测哪个跳线来检查输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samarth、

    此时、我将要求您查看 ADS1258数据表以帮助回答您的问题。 一旦您确定了答案、或者遇到了您不完全理解的问题、请告诉我。

    DAC 输出电压没有跳线。 但是、应提供测试点2 (TP2)。 同样、我建议您详细查看 EVM 原理图、因为您的许多问题都可以通过本文档得到解答。

    布莱恩