This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7842:数据转换器论坛

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003574/ads7842-data-converters-forum

器件型号:ADS7842

尊敬的先生,

对于上图、我们正在处理一个需要 ADC IC 的项目。

我们有几项查询可帮助我们继续进行,查询如下

如上图所示、引脚28是模拟输入、引脚27是数字输入、 是否需要为 IC 提供模拟输入才能正常工作进行 ADC 转换?

2.如果直流电压(3 -5V)施加到引脚27、而引脚28将处于悬空状态、在这种情况下、输出是多少?

3.如果引脚27和引脚28与上图所示的电容器短路、如果提供直流输入、将获得稳定输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的、引脚27和引脚28都必须通电。 这些是电源引脚、每个引脚都提供了电源、这一点非常重要。  

    2.引脚28不应悬空。 如果发生这种情况、器件将违反绝对最大值、模拟输入通道的电压不应大于 VANA (引脚28)。 请勿这么做。  

    3、引脚27和引脚28是电源引脚、而不是模拟输入或数字输入。 这些引脚在运行期间应具有稳定的直流电源电压、这将确保正确运行并提供预期的输出测量。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Cynthia