This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:能否共享完整的寄存器映射?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1004135/adc32rf45-can-you-please-share-the-full-register-map

器件型号:ADC32RF45

大家好、

TI 站点上的数据表概述了一些寄存器的功能、但不是全部寄存器。 我的客户一直在使用 TI 提供的寄存器转储来对芯片进行编程、但要设置的许多寄存器不在数据表的寄存器映射中。 我们能否提供芯片的完整寄存器映射?

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这里进行跟进以获取响应。 请尽快告诉我。

    谢谢、

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     数据表中列出了客户在特定运行模式下配置器件时需要更改的所有寄存器。

     配置器件时、需要将一些固定的模拟调整寄存器写入作为初始编程序列的一部分。 我们不提供这些寄存   器的寄存器说明、因为客户不会更改这些寄存器中的编程值。  

    可从  https://www.ti.com/lit/zip/sbaa226获取配置文件。 客户只需更新 JESD_DDC_config 文件、即可 将器件配置为所需的模式。 数据表中介绍了该文件中的所有寄存器。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果用户不应更改模拟调整、我是否仍需要在配置文件中写入所有寄存器? 还是应该只写入数据表和配置文件中看到的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     配置文件中的所有寄存器都需要写入(按照给定的顺序)。 只需修改数据表中给出的寄存 器即可选择所需模式(JESD 和 DDC 等)。   

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    请注意、数据表的第9.1节提供了有关启动序列的详细信息:

    此致、

    Vijay