This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04功率耗散

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131E04, ADS131M03, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003998/ads131a04-power-dissipation

主题中讨论的其他器件:ADS131A04、 ADS131E04、 ADS131M03、 ADS131E08

您好!

您能否在数据速率为64kSPS 时帮助提供以下器件的功率耗散?

  1. ADS131A04、64kSPS、高分辨率模式

 

ADS131E04、64kSPS、正常模式

 

 ADS131M03、64kSPS、高分辨率模式

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您的发帖。

    数据表中列出的标称电源电流也可用作64kSPS 的近似值。 这些电流在很大程度上取决于内部数字内核和调制器采样时钟的运行速度、并且在多个数据速率下可以是相同的。 为了产生64kSPS 而不是8kSPS、寄存器设置中的过采样率(OSR)降低了8倍。  

    我相信、您可以预期的最大电流消耗差异将来自平均数字电流、这将随着数据速率的提高而增加、这仅仅是因为主机处理器与 ADC 的通信频率更高。 这在很大程度上取决于 I/O 电压电平、SCLK 频率、帧大小等、因此、 对我们进行测量而言不是很有用。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    64kSPS 数据速率适用于单个 Δ-Σ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    可以给我反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    ADS131E08是一款同步采样 ADC、这意味着所有通道将以相同的数据速率进行转换。