This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:奇数增益不起作用、偶数增益正常

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003984/afe5832lp-odd-gain-not-work-even-gain-ok

器件型号:AFE5832LP
主题中讨论的其他器件:AFE5832

  为了验证 AFE5832是否正常工作、我使用10mV/1MHz 的信号作为信号源来测试 ADC 器件。 我发现  AFE5832 的奇数通道增益不起作用、甚至增益也是可以的。  我使用软件的默认配置。 (以及如何 在此处发送图片消息?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    您能否确认问题是否仍然存在或已解决?

    如果您仍有问题、请分享详细信息。 您应该能够在编辑器窗口中简单地复制和粘贴图像。