This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:是否有用于前额或耳垂的电缆?

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490SPO2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1004763/afe4490spo2evm-is-there-a-cable-for-forehead-or-earlobe

器件型号:AFE4490SPO2EVM

我认为 AFE4490SPO2EVM 随附的 DB9脉动式血氧计电缆可用于测量 SpO2、触手可及。

有用于前额或耳垂的电缆吗?

我们正在公司制造原始电极。

如果我们将 LED 的阴极和阳极以及光电探测器的阴极和阳极连接到 AFE4490SPO2EVM 的相应部件、我们是否能够使用原始电极测量 SpO2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有用于前额或耳垂的 PulseOx 电缆。  

    是的、可以对其进行测量。 有关传感器连接的详细信息、请参阅用户指南。