This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4246:ADS4246的烘烤条件

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4246

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003953/ads4246-the-baking-conditions-for-the-ads4246

器件型号:ADS4246

您好!

请告知 ADS4246的烘烤条件是什么。

在卷带包装中进行烘烤时、客户应具备哪些条件?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    ADS4246具有以下条件:

    https://www.ti.com/product/ADS4246#order-quality

    3级-260C-168 HR。

    客户可以与他们的 PCB 车间核实是否符合标准。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsia、

    感谢您的回复。

    您能否为 ADS4246卷带包装状态提供特定的烘烤条件?

    非常感谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    从我们的 QE:

    在生产过程中、在卷带和真空密封之前、这些器件在150C/8小时内进行了烘烤。

    如果部件在安装到 PCB 上之前已暴露在168小时以上的车间寿命中、则需要按照 J-STD-020标准在使用前以150 C/8小时或125 C/224小时烘烤。