This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:突然复位?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7834
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1004487/amc7834-sudden-reset

器件型号:AMC7834

您好!

我有一个带有 AMC7834和 MSP430微控制器的定制 PCB、适用于实验室中的射频 MMIC 偏置。 它由+12V 电源供电的 LDO 供电。

然而、该 PCB 最近集成在仪器中、在这种特定情况下的行为非常奇怪。 AMC7834在运行几分钟后突然复位、而没有(已知)外部复位原因。 MSP430正在监视通用状态、钳位、和警报寄存器以及电源状态寄存器。 它仅发生在仪器中、实验室电源的相同配置工作正常。

在不发出任何警报的情况下、它进入低功耗模式、关闭 PA_ON 并接合钳位。 睡眠引脚被禁用、复位由 MSP430驱动为高电平(除了10k 上拉电阻器)。 对5V 电源轨和输入电源轨的监控不会显示任何明显的下降、也应由 AMC 监控接收。

这似乎是某种 EMI 问题、除非我错过了什么?

是否有任何其他方法会导致 AMC 复位?

谢谢、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    DAC 输出上是否有容性负载? 您的实验室仪器可能会限制电源电流。  如果输出端有容性负载、则可能会导致 DAC 瞬间达到短路限值。  这可能会暂时使电源崩溃、足以触发复位。  您可以监控 LDO 输出以查看是否可以捕捉到这种行为、或增大电流限制以查看是否可以避免从崩溃开始。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的快速回复。

    双极 DAC 具有带毫米波门和旁路电容器的容性负载。 单极 DAC 使用电流缓冲器驱动漏极。  

    在复位时、单元处于稳定状态、未发生任何变化-不应发生任何负载变化、但源似乎来自外部。

    它似乎切换到外部15V 电源轨(而不是12v)可以解决此问题、因此在12v 上似乎存在一些污染。

    MSP430由同一电源供电、同样、不会从 MSP430或 AMC 中观察到任何警报。

    谢谢

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我想您需要监控电源电流、看看是否突然崩溃? LDO 是否可以进入热关断状态?

    谢谢、

    Paul