This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:IDAC 长期稳定性

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003888/ads124s08-idac-long-term-stability

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件: ADS1259

您好!  

我正在设计使用压阻式压力传感器和 ADS124S08的压力传感器。 压阻式电桥将使用 IDAC1电流源由恒定电流供电。 IDAC 的初始精度和温度方向将进行校准、因为每个换能器将在一组温度和压力下单独校准、并且将使用2D 校准多项式来校正非线性和温度漂移。 仍然值得关注的是 IDAC 的长期漂移(稳定性)。 数据表未提供相关数据。 您能否详细介绍 IDAC 的预期长期稳定性?

此致

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    遗憾的是、我们没有 IDAC 的长期稳定性数据。  IDAC 将取决于内部基准稳定性。  IDAC 被设计成主要用于传感器激励、其中使用比例式测量。  这样、激励电流也用于激励基准、以便 IDAC 的漂移在测量中消除。  由于 RTD 等传感器的设计参数、在最初表征器件时、IDAC 长期稳定性不是一个问题。

    我遇到的大多数电桥应用都使用电压激励、其中电压激励也用作基准输入、从而使测量能够进行比例式测量。  电压激励的优势是模拟电源的全范围可用于增加电桥的输出。

    我还看到过使用 IDAC 来激励电桥的应用。  电桥上为激励而产生的电压也可用作基准电压输入、以保持比例式测量。  然而、由于必须保持合规性、有 IDAC 合规电压要求可相对于激励减少电桥的输出。  数据表中提供了合规电压信息、对于小于1mA 的电流、为 AVDD-0.4V;对于较高的电流、为 AVDD-0.6V。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    我正在使用硅树脂压阻式电桥、该电桥针对恒定电流电源进行了优化、作为灵敏度 TCS 的电阻 TCR 温度系数和温度系数、在该配置中有效地消除了这种现象。  是否对 IDAC 稳定性有任何粗略的了解? 例如:它是否与内部基准稳定性紧密相关、或者它会变得更糟糕(幅度或更多)? 顺便说一下、您是否可以提供一些有关内部基准稳定性本身的数据?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    计划在下一修订版中使用长期基准漂移更新数据表。  基准漂移在响应方面与 ADS1259数据表中的长期漂移图31看起来非常相似、除了偏移减少大约10-15ppm。  初级侧移大约在前100小时内发生。

    由于使用相同的带隙基准来建立内部基准和 IDAC、因此存在关系。  我能够找到一些有关 IDAC 的其他数据、但不清楚电源、工作温度和 IDAC 设置使用了哪些特定条件。  运行时间为1000小时、前100小时内没有像内部基准那样的初始移位。  从开始到结束的响应相对平坦。  数据具有峰值和谷值、但它们看起来类似于图31前面提到的参考图像。  差异可能显示为+/- 0.002%。  数据看起来更像噪声、而不是随时间推移的移位。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    非常感谢。 这对我有所帮助。

    此致

    1月