This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:JESD204C 存在 CRC 错误

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010128, TIDA-01028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1001415/adc12dj5200rf-jesd204c-has-crc-errors

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:TIDA-010128TIDA-01028

您好!

根据我之前提出的关于 JESD204C 数据中 CRC 错误的问题、根据所提供的建议、在以较低 的采样率运行之后、CRC 错误的发生频率已经降低。 (P 和 N 未交换)。

我希望确保没有错过任何配置设置。 您可以共享 TIDA-010128或 TIDA-01028的配置文件吗?

您可以建议对此 CRC 错误进行任何处理吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deeksha:

    您能否尝试写入以下寄存器写入。

    ADC12DJxx00RF
    0x000 0xB0 //进行软复位
    延迟(0.1) // 100mSec 延迟
    0x02B 0x15 // EN_VA11_Noise_Suppr
    0x2A2 0x30 // EN_VD11_Noise_Suppr
    0x0200 0x00 //清除 JESD_EN (始终在 CAL_EN 之前)
    0x0061 0x00 //清除 CAL_EN (始终位于 JESD_EN 之后)
    0x0201 0x02 //设置 JMODE2
    0x0202 0x03 //设置 KM1=3、因此 K=4
    0x0204 0x01 //使用 SYNCSE 输入、偏移二进制数据、启用扰频器
    0x0213 0x0F //启用超范围,将超范围保持设置为最大周期8*2^7=1024个样本
    0x0048 0x03 //将串行器预加重设置为3
    0x0061 0x01 //设置 CAL_EN (始终在 JESD_EN 之前)
    0x0200 0x01 //设置 JESD_EN (始终在 CAL_EN 之后)
    0x006C 0x00 //将 CAL_SOFT_TRIG 设置为低电平以复位校准状态机
    0x006C 0x01 //将 CAL_SOFT_TRIG 设置为高电平以启用校准

     在上述序列中、您需要 根据用例调整 JMODE。

    此外、我建议使用预加重值并将 值从 0更改为15、然后查看错误是否消失。 还应使用 FPGA 侧的均衡设置、查看眼图并查看是否获得清晰的眼图。 您可以在 ADC 上使用 PRBS 测试选项进行检查。 对我来说、这看起来像是信号完整性问题。  

    0x0048 0x03 //将串行器预加重设置为3

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了序列之外、我在我们的 ADC 配置文件中使用了相同的寄存器值。 在清零 JESD_EN 和 CAL_EN 之前完成预加重。

    JESD 数据仅具有预加重值7。

    我还设置了、

    0x04F 0x1F  

    0x04D 0x41

    用于更高通道速率的数据完整性修复。

    输出没有变化。 CRC 错误仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deeksha:

    我正在关闭该主题、因为问题已离线解决。

    此致、

    Neeraj