主题中讨论的其他器件:TIDA-010128、 TIDA-01028
您好!
根据我之前提出的关于 JESD204C 数据中 CRC 错误的问题、根据所提供的建议、在以较低 的采样率运行之后、CRC 错误的发生频率已经降低。 (P 和 N 未交换)。
我希望确保没有错过任何配置设置。 您可以共享 TIDA-010128或 TIDA-01028的配置文件吗?
您可以建议对此 CRC 错误进行任何处理吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据我之前提出的关于 JESD204C 数据中 CRC 错误的问题、根据所提供的建议、在以较低 的采样率运行之后、CRC 错误的发生频率已经降低。 (P 和 N 未交换)。
我希望确保没有错过任何配置设置。 您可以共享 TIDA-010128或 TIDA-01028的配置文件吗?
您可以建议对此 CRC 错误进行任何处理吗?
尊敬的 Deeksha:
您能否尝试写入以下寄存器写入。
ADC12DJxx00RF
0x000 0xB0 //进行软复位
延迟(0.1) // 100mSec 延迟
0x02B 0x15 // EN_VA11_Noise_Suppr
0x2A2 0x30 // EN_VD11_Noise_Suppr
0x0200 0x00 //清除 JESD_EN (始终在 CAL_EN 之前)
0x0061 0x00 //清除 CAL_EN (始终位于 JESD_EN 之后)
0x0201 0x02 //设置 JMODE2
0x0202 0x03 //设置 KM1=3、因此 K=4
0x0204 0x01 //使用 SYNCSE 输入、偏移二进制数据、启用扰频器
0x0213 0x0F //启用超范围,将超范围保持设置为最大周期8*2^7=1024个样本
0x0048 0x03 //将串行器预加重设置为3
0x0061 0x01 //设置 CAL_EN (始终在 JESD_EN 之前)
0x0200 0x01 //设置 JESD_EN (始终在 CAL_EN 之后)
0x006C 0x00 //将 CAL_SOFT_TRIG 设置为低电平以复位校准状态机
0x006C 0x01 //将 CAL_SOFT_TRIG 设置为高电平以启用校准
在上述序列中、您需要 根据用例调整 JMODE。
此外、我建议使用预加重值并将 值从 0更改为15、然后查看错误是否消失。 还应使用 FPGA 侧的均衡设置、查看眼图并查看是否获得清晰的眼图。 您可以在 ADC 上使用 PRBS 测试选项进行检查。 对我来说、这看起来像是信号完整性问题。
0x0048 0x03 //将串行器预加重设置为3
此致、
Neeraj