This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:如果适用于全桥负载单元

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1261, ADS131M02, MSP430I2020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1004020/ads131m02-if-suitable-for-full-bridge-load-cell

器件型号:ADS131M02
主题中讨论的其他器件:ADS1235ADS1261MSP430I2020

您好!

我不清楚、是否可以将此 ADC 与全电阻式电桥按重量计使用? 如果没有、请解释原因。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damir:

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛。

    ADS131M02可能用于测量称重传感器输出。 但是、这不是主要目标应用、我们可能还有其他更适合的器件。 两个示例是 ADS1235和 ADS1261。 这些器件具有灵活的输入多路复用器和激励电流、适用于传感器应用。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan、

    我询问 ADS131M02是因为我正在寻找低成本解决方案。 我需要 ADC+MCU 用于其他传感器并使用 I2C 发送所有数据。 我找到了具有高精度 ADC 的 MSP 微控制器、例如 MSP430I2020。 这不是主题、该 MCU 是否适合与称重传感器配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damir:

    我不熟悉 MSP430产品系列。 最好将单独的主题帖发布到其论坛。

    我相信 ADS131M02仍然可以为您提供帮助。 增益设置可在1至128V/V 之间进行设置 当增益大于4时、输入阻抗至少增加到2-Mohm、我认为这足以直接连接称重传感器。

    我看到的挑战之一是您将如何选择激发称重传感器。  内部满量程范围为+/- 1.2V/增益、因此您必须相应地调整激励。

    此致、

    Ryan