This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8685:提高截止频率

Guru**** 2819715 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681, ADS8685, ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1004512/ads8685-increase-cut-off-frequency

器件型号:ADS8685
主题中讨论的其他部件:ADS8681ADS8686S

大家好、

你好。

我们的客户计划使用 ADS8685或 ADS8681 ADC、但请注意、它具有截止频率为15KHz 的 LPF。

是否可以选择 将 ADC 配置为消除或增加其截止频率?

是否有任何截止频率大于30kHz 的推荐部件?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    遗憾的是、ADS8681或 ADS8685上的内部 LPF 无法被旁路、或者也无法增加带宽。 这些器件上的 LPF 旨在滤除前端电路中的噪声、以保持良好的性能。  

    如果客户有多个输入通道、ADS8686S 是具有相似前端但376kHz 带宽的理想选择。

    另一种选择是使用不带 LPF 和 AFE 的 ADC、但通常需要使用外部放大器来驱动 ADC。

    此致、

    戴尔