This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:一般查询

Guru**** 2948690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1004467/ads127l01-general-inquiry

器件型号:ADS127L01
主题中讨论的其他器件: ADS127L11

尊敬的 TI 专家:

请参阅以下我的查询。

我正在寻找 ADS127L01的替代 IC、比这款具有低噪声、24位低漂移和快速的 IC 便宜得多。
ADS127L01成本高昂、因此替代低成本解决方案也是如此。

2.我正在搜索能够测量1mV 至2V 电压的电路
例如、我们在万用表中测量高电压和低电压。

3.使用微控制器的开关,我们是否可以通过任何方式控制高电压(直至1000V - 3V)和低电压(1mV - 2V)?
假设电压介于2-1000之间、那么它会向微控制器提供信号、并选择第1条路径进行测量、并选择第2条路径进行低压测量? 正如我想的那样,我们可以使用2个交换机的并行连接,可以维持到1000V。

提前感谢您。

此致、

JOnard Rico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonard、

    需要什么数据速率?  ADS127L11是最新一代器件、可支持高达1Msps 的数据速率。

    通常、对于多个范围、您可以使用多路复用器在范围之间切换。  为了支持1000V、您需要使用高压电阻分压器将电压降至 ADC 输入的合适电压范围。

    查看此 DMM 参考设计、其中显示了 DMM 高电压前端的示例

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01012

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用