This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:OUT 引脚1~32的信号布线长度限制

Guru**** 2508635 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1004266/tx7332-signal-trace-length-limit-for-out-pin-1-32

器件型号:TX7332

尊敬的 TI:

你好。  

如果将 TX7332 OUT 引脚(OUT_1~OUT_32)连接到模拟开关 IC、 那么      连接到两个传感器、OUT 引脚的长度限制是多少?

2、如果设计中有2个换能器、那么 TX7332信号路由和性能更好的放置位置是什么?

OUT 引脚的布线阻抗为50欧姆?  

placement 1    placement 2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于器件 TX7332在选择性披露下共享、我们希望使对话脱机。

    您能否将您的问题连同 此 E2E 帖子的参考发送至 support_us_afe_tx@list.ti.com?