This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:5962-07227图-表 IIB 老化和工作寿命测试增量参数说明

Guru**** 2455240 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1004466/adc128s102-5962-07227-drawing---table-iib-burn-in-and-operating-life-test-delta-parameters-clarification

器件型号:ADC128S102

在 ADC128S102的5962-07227图的第18页、表 IIB 老化和运行寿命测试增量参数中、脚注指出:"这是最坏情况下的漂移、Δ 在工作寿命后室温下执行。 所有其他参数、不需要增量。"

我希望对"所有其他参数、不需要增量"进行更多的澄清。
这项陈述是否表明:
1.对于表 IIB 中未列出的所有其他参数、是否没有与它们相关的老化/寿命测试漂移?

2.对于表 IIB 中未列出的所有其他参数、是否没有使用寿命后测试增量限制? (也就是说、这些参数仍然具有老化漂移、但表 IIB 中未指定限制)

我还有以下问题:
执行表 IA 中指定的参数最小/最大限值。 电气性能特征是否已包括寿命测试后增量?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、  

    在报告中,我认为这份说明正是你提到的项目1。 表中未包含的参数不是必需的、因为它们  的影响不能忽略不计。  

    电气性能不包括寿命后测试增量。  

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Cynthia。