This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53701:功耗

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1004390/dac53701-power-consumption

器件型号:DAC53701

大家好、

根据下面的 DAC 选择工具、DAC53701的功耗为360mW。 正确吗?

https://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/products.html

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    口山口-圣、您好!

    这是不正确的。 该数字应为0.360mW。 这是由0.2mA 电源电流乘以1.8V 电源计算得出的。  

    数据表中的屏幕截图:

    感谢您抓住这一错误。 我将对其进行校正

    最棒的

    Katlynne Jones