This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1241:它是否具有速度更快的 SPS 版本?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1241, ADS1216, ADS1235, ADS1217, ADS1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003878/ads1241-does-it-have-a-faster-sps-version

器件型号:ADS1241
主题中讨论的其他器件: ADS1216ADS1235ADS1217ADS1218

您好!

我发现这个 ADC 很好!  它内部有 DAC、以抵消应变仪输出的直流部分。  然后、我可以通过 PGA 放大交流部分。  这似乎适合我的应用。   

但是、对于转换速度、我只能找到"Fdata"。  最大15 Hz  是 SPS 吗?

我需要500SPS。  如果这不适用、您是否有其他具有此采样率的器件型号?

这是我对您的产品搜索的评论。

我在此页面 https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/products.html#p84=20;10000&sort=o1;asc 中找不到 ADS1241

 我很难找到具有 DAC 和 PGA >= 128的 ADC。

非常感谢!

肯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenny、

    遗憾的是、ADS1241上的数据输出速率受到限制。  我建议查看其他没有 ODAC 的器件、因为还有其他处理直流偏移的方法。  ODAC 限制为8位、因此您可能无法获得预期的效果。  但是、与之类似的器件是 ADS1216、它具有更快的数据输出速率、并且还包含偏移 DAC。

    不是完全清楚您打算如何使用 ADC。  您可能希望查看更新的器件并提供一些附加功能。  例如、ADS1235能够为电桥应用使用交流激励。  

    ADS1235也可进行校准以消除系统偏移。  例如、如果您以双向方式测量应变并想要去除任何直流偏移、则可以使用 ODAC 发出 SYOCAL、该校准将您的系统校准为24位电平、而不是8位电平。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob!

    ADS1216性能良好。  似乎适合我的应用!

    我测量的信号是直流压力之上的交流压力(不恒定)。   为了尽可能放大交流部分、我希望做一些类似示波器交流耦合的事情。

    我发现有采用相似架构的 ADS1217和 ADS1218。  如果您手头上有信息、您会告诉我两者之间的区别吗?  否则、我可以从数据表中找到它们。

    感谢您向我介绍交流激励。  稍后可能会尝试此操作。   

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenny、

    ADS1217和 ADS1218与 ADS1216非常相似。  ADS1216的 FSR 范围为+/- VREF/PGA、而 ADS1217为+/- 2VREF/PGA。  ADS1218包含一个闪存存储器存储区域。

    总信号必须保持在 ADC 的输入范围内、该范围受模拟电源电压的限制。  因此、即使您调整直流偏移、由于最大增益为128、因此相对于交流波形的峰峰值、交流性能也很可能不会有任何改善。  您基本上只需移动信号的平均值。  可以通过计算删除平均值。

    您的最大优势是通过测量实现尽可能低的噪声。  在这里、使用我在上一篇文章中提到的一种器件会让您受益。

    此致、

    Bob B