This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:输入阻抗

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1004406/ads114s08-input-impedance

器件型号:ADS114S08

大家好、

我可以询问 ADS114S08的输入阻抗值吗? 我在数据表中找不到它。

我的客户正在考虑将输入信号直接连接到 ADS114S08输入、同时启用内部 PGA、这里的一个问题是、如果这会影响精度? 我想它应该取决于 ADS114S08有效 Rin。

谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yazhu、

    尽管 ADS114S08数据表中未指定输入阻抗、但在启用 PGA 的情况下、输入阻抗可能大约为 GΩs Ω。

    不过、输入电流可能是更重要的规格、ADC 数据表中明确指定了该规格。 这将告诉您来自 ADC 的泄漏电流将与外部调节电路和/或传感器阻抗相互作用的程度。 ADS114S08的绝对输入电流和差分输入电流规格以及每个规格的漂移。 该器件还具有输入电流图、可提供有关在大量不同设置下输入电流如何相对于输入信号变化的其他信息。 请参阅图8至15。

    我还可以告诉您、ADS114S08输入结构针对低泄漏进行了优化、因此您应该能够将许多传感器直接连接到 ADC 输入。

    布莱恩