This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:当 I2C 上拉电压为5V 且 VCC 为3V3时不工作

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, TLA2024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003907/tla2024-does-not-work-when-i2c-pullups-are-at-5v-and-the-vcc-is-at-3v3

器件型号:TLA2024
主题中讨论的其他器件:ADS1015

您好!  

由于电源电压较低、我们目前正在使用 ADS1015、因此我们希望更改为 TLA2024。  

在我们的电路中、该芯片由3V3供电、I2C 总线具有4k7上拉至5V。 旧芯片(ADS1015)就像这样工作、没有任何问题。 新版本(TLA2024)没有。  

如果我将 I2C 总线电压降低至3V3、 TLA2024 工作(电源= 3V3、总线电平= 3V3)  

如果我将功率增加到5V、 TLA2024工作(功率=5V、总线电平=5V)

当总线电压为5V 且芯片电压为3V3时、它不起作用。  

遗憾的是、我无法在产品中进行更改。

在数据表中、不能说 I2C 总线应该与 VCC 处于一定的电平。 它只是将 GND 设置为5.5V。  

您知道该芯片是否不应该像这样工作吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、

    您能否澄清一下、在 VDD 为3.3V 且 I2C 总线被上拉至5V 的情况下、TLA2024是如何不起作用的? 您是否无法通过 I2C 与器件通信? 是否对命令和错误数据有任何确认、或者根本没有响应?

    地址引脚是如何配置的、I2C 总线上是否还有任何其他 TLA2024?


    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、  

    好消息、看起来 它现在正在工作。

    当 I2C 总线电压为5V 且 VCC 为3V3时、该器件未响应任何 I2C 命令。  在器件地址为0x48的情况下、器件始终以 NACK 进行响应、因此根本没有响应。 同一总线上的其他器件响应没有任何问题。 总线上只有一个 TLA2024。  

    我移除了 IC 并对其进行了重新焊接、现在它可以工作、因此它可能是不良的焊接连接。 我仍然不明白为什么它在 5V VCC 和5V I2C 以及3V3 VCC 和3V3 I2C 上工作、但在3V3 VCC 和5V I2C 总线上工作。 这已经过多次测试。  

    我仍将执行更多的测试、但这个问题看起来已经解决。

    谢谢!