主题中讨论的其他器件:ADS1015、
您好!
由于电源电压较低、我们目前正在使用 ADS1015、因此我们希望更改为 TLA2024。
在我们的电路中、该芯片由3V3供电、I2C 总线具有4k7上拉至5V。 旧芯片(ADS1015)就像这样工作、没有任何问题。 新版本(TLA2024)没有。
如果我将 I2C 总线电压降低至3V3、 TLA2024 工作(电源= 3V3、总线电平= 3V3)
如果我将功率增加到5V、 TLA2024工作(功率=5V、总线电平=5V)
当总线电压为5V 且芯片电压为3V3时、它不起作用。
遗憾的是、我无法在产品中进行更改。
在数据表中、不能说 I2C 总线应该与 VCC 处于一定的电平。 它只是将 GND 设置为5.5V。
您知道该芯片是否不应该像这样工作吗?
提前感谢