This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:DDC264

Guru**** 2927350 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003162/ddc264evm-ddc264

器件型号:DDC264EVM

e2e.ti.com/.../DDC264EVM-problem-description.docx

您好 设计开发人员

DDC264evm 未连接到输入信号、读出的 A/D 最低噪声值全为 zreo。原因是什么? 附件是操作详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    欢迎来到 E2E 论坛!!  

    感谢您提供硬件和软件设置信息。 我没有看到任何重要的设置问题。 我在下面列出了一些项目供您检查和验证。

    1. 移除 AIB 板、并通过将 DDC 配置寄存器位0设置为1来将器件置于测试模式。  
    2. 验证 REFOUT 测试点上的电压和 EVM 上的 VREF 节点是否为4.096V。  
    3. 对于设置、请使用 EVM 的外部电源、而不是 USB 电源。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Is-this-DDC264EVM-board-ok_1FFF_.docx

    您好!

    我们根据您的建议再次进行测试、此电路板是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    感谢您提供相关信息。 EVM 板似乎正常运行。 您在测试模式下获得的性能在器件的性能范围内。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  、非常感谢!