This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5578:器件复位时的输出下拉

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5578, DAC53204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003813/dac5578-output-pull-down-at-device-reset

器件型号:DAC5578
主题中讨论的其他器件: DAC53204

您好、专家、

我的客户 正在考虑使用 DAC5578进行直流/直流输出的动态电压调节。 (DAC5578从先前的项目中重复使用)

https://www.ti.com/lit/an/sbaa342a/sbaa342a.pdf

DAC5578在器件复位时是否具有下拉寄存器?

您能告诉我器件复位时的输出状态吗?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    启动时、TSSOP 版本为零代码、这是低阻抗。  QFN 版本具有 RSTSEL 引脚、可确定输出是从零量程还是中量程开始、同时也是低阻抗。  该器件具有断电模式设置、但复位时不会进入断电模式。

    我已经看到、在 DCDC 的大多数电压裕量调节应用中、当器件处于复位甚至断电状态时、客户需要非常高的输出阻抗。  因此、我们创建了新的 SmartDAC DAC53204、它在启动和断电条件下具有真正的高阻抗模式。  它还支持电流输出模式、使电源裕量调节也更容易。  这对于器件来说似乎是一个很好的机会。  

    谢谢、

    Paul