This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7621:内部基准电压的性能规格

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7621, DAC63004, DAC60501, DAC53701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003817/dac7621-performance-specifications-for-the-internal-reference-voltage

器件型号:DAC7621
主题中讨论的其他器件: DAC63004DAC60501DAC53701

大家好、

DAC7621数据表未给出内部基准电压的性能规格(例如、精度\温度系数等)、您能帮助我确认其性能规格吗? 因为客户需要它

谢谢、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    基准是内部基准、外部基准没有选项、因此基准的误差看起来就像输出误差。  我们指定零量程误差和满量程输出、这样您就可以了解精度。  我们没有为此器件指定任何温度系数、因此我无法提供该值。

    我建议您考虑更现代的器件、例如 DAC53701、DAC63004、DAC60501。

    谢谢、

    Paul