This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9120:用于从器件读取数据的 SPI 协议

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003804/ads9120-spi-protocols-for-reading-from-the-device

器件型号:ADS9120

我使用 SPI-00-S 协议从 ADS9120读取数据。
我可以看到、"捕获边沿"是表5上的 SCLK 上升沿、
但我看不到"SCLK  启动边缘"。

 SPI-00-S 协议上的“SCLK 启动边沿”正在下降?

了解 TD_CKDO 非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideharu、您好!

    是的、SCLK 启动边沿是 SPI-00-S 的下降边沿

    有关启动边缘的详细信息、请参阅数据表中的图56。  MSB、D19、在/CS 的下降沿启动。  剩余的数据 D18..D0在 SCLK 的下降沿被启动。  图56中的"蓝色"显示了这种情况。  您应该在 SCLK 的上升沿捕获数据、如"RED"所示

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的详细解释。

    我理解您的解释。

    此致、

    Hideharu Kondo