This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:上拉电阻器压降

Guru**** 2581825 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1004146/ads1115-pullup-resistor-voltage-drop

器件型号:ADS1115

您好!

我设计了一个利用 ADS1115的电路板。 我最初为上拉电阻使用4.7K 电阻器、如器件数据表的第10.1.1节所示(链接到下面的数据表)。 然而、在测试器件时、我发现我的几乎所有电源电压(2.3V)都在其中一个电阻器上下降。 这会导致几乎500uA 的恒定电流消耗、从而使该器件无法用于设计。 我最终将该电阻替换为1 Mohm 电阻、以减少此电流消耗、但尚未看到任何负面影响。 如果有人想知道为什么这个电阻器上会有这么多的电压下降、我很乐意听到这个消息。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1113.pdf?HQS=dis-dk-null-digikeymode-dsf-pf-null-wwe&ts=1621961897343&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.digikey.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    连接到哪个引脚的上拉电阻会导致大电流消耗? 您是否注意到线路仅连接到 ADS1115而未连接到 I2C 总线的其余部分或微控制器 GPIO 时消耗的电流很大?


    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    很抱歉、我打算将其包括在内。  

    消耗大量电流的引脚是 ALERT/RDY 引脚。 在我的设计中、ALERT/RDY 引脚连接到上拉电阻器以及一个配置为输入的 GPIO 引脚。 我没有尝试断开微控制器 GPIO。 您是否认为 GPIO 更有可能消耗电流?

    最棒的

    乔治