This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2543:TLC2543/TLC2543-EP:ESD 额定值

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2543, TLC2543-EP, TLC2543-Q1, TLC2543M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1002232/tlc2543-tlc2543-tlc2543-ep-esd-rating

器件型号:TLC2543

您好!

TLC2543-EP 和 TLC2543数据表均未提供 ESD 额定值信息。

至少我找不到它;)

您是否能够为两个器件提供 HBM ESD 等级?

提前非常感谢!

Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    当然可以!  我们将为您研究这个问题、尽快返回数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    我还没有听到质量工程师的反馈。  让我再次向他打一个电话、尝试解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom!

    我期待着提供这些信息!

    Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周一我应该为您准备一些东西-敬请期待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Thierry 延迟、TLC2543通过了2kV HBM 和50V MM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Tom!

    有用信息的种类;)

    Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLC2543的所有变体都是这样吗?

    我的意思是 TLC2543-EP (高可靠性)和 TLC2543-Q1 (汽车)?
    我个人不需要军用器件(TLC2543M)的信息,但可能需要该线程的任何跟随者的信息?
    谢谢、
    Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    是的、它也是、CDM 为250 (忘记提到这一点)。