This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:CLKIN 和时钟生成

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003718/ads131m02-clkin-and-clock-generation

器件型号:ADS131M02

您好!

我有一位客户正在使用 ADS131M02、他对此有疑问。 请在下面查看他的查询。

在数据表中、用于生成此组件输入的所有内部时钟的最大频率 CLKIN 为10MHz。 相反、波特率最大值为 SPI 的25MHz。 SPI 的波特率是否会成为 CLKIN 的主要部分?

很奇怪、基准时钟 CLKIN 低于最大 SPI 波特率、我在数据表中找不到时钟生成的时钟乘法器说明

在简化方框图(第一页)中、没有与 SPI 模块的任何连接、因此波特率的保持方式不清楚

您能否确认 SPI 传输期间的数据大小(如果我使用16位作为数据大小)均为16位(响应为16位、通道0为16位、通道1为16位)

我希望您能帮助我们解决他的问题。 非常感谢您的支持。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    感谢您的发帖。  

    SCLK 相对于 CLKIN 没有限制、允许 SCLK 更快(当 DVDD >= 2.7V 时高达25MHz)是可以的。

    是的、字大小适用于 SPI 帧中的所有通信字。 这包括状态、通道数据和 CRC。

    此致、

    Ryan