This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:客户是否可以将 MCU 的时钟用作 ADS131M02的时钟源?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003570/ads131m02-could-customer-use-the-clock-from-mcu-as-the-clock-source-for-ads131m02

器件型号:ADS131M02

 在 ADS131M02数据表中、时钟源的频率是基于不同的功率模式提供的。 您能否帮助检查它是否可以使用来自 MCU 的时钟、如 C2000? 是否 需要8.192MHz 用于高分辨率模式? 还是8MHz 是可以的?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki、

    数据表的建议运行条件表中列出了可接受的 CLKIN 频率和占空比。

    此致、