This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:模拟调制器输入建模问题

Guru**** 2532080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003348/ads1258-analog-modulator-input-modeling-question

器件型号:ADS1258

在模拟 ADC 的模拟调制器输入时、最好使用有效阻抗(电阻器大小是 fclk 的函数)或使用开关模型(时序如图所示)对其进行建模。 37)、如图38所示。 第17页的说明? 我想知道、使用电阻器的有效阻抗模型是否准确地显示了采样/保持前端的反冲效应、从而能够正确调整  ADCINP 和 ADCINN 输入端的电容器大小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    最好使用左侧图37所示的开关模型以及图36所示的时序图。

    由于未明确给出 S1和 S2导通时间、因此您可以假设在 tSAMPLE 期间导通时间范围为30-35%。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan。 作为后续行动、是否有任何关于开关本身串联电阻的见解? 我看到多路复用器输入具有80欧姆。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    在过去的分析中、我们对开关阻抗使用了80-100欧姆的范围。

    布莱恩