This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1284:ADS1284 DC 偏移

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1284

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003364/ads1284-ads1284-dc-offset

器件型号:ADS1284

我们使用 ADS1284进行数据记录、每次打开 ADS1284时、直流偏移随机为-40uV 或77000uV、您能不能帮助解决问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    初始化器件后、内部直流偏移似乎被启用或禁用(请参阅 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1284.pdf#page=49)。

    是否在上电后写入器件寄存器? 此外、如何打开和关闭器件?

    如果电源禁用和重新启用过快、可能会出现掉电情况。 断电后、模拟和数字电源上的任何去耦电容器都会暂时保持充电状态。 在关闭系统电源时、您可能希望延迟这些电源、以确保这些电容器有时间放电。 如果这不是您可以控制的事情、那么您也许可以保持/PWDN 处于低电平一段时间、以便在电源稳定时使器件保持断电状态。 此外、您还可以在器件上电后尝试发出 RESET 命令、以确保寄存器值设置为默认设置。

    请告诉我这是否有帮助!

    此致、
    Chris