This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 RTD 温度传感器的最低功耗温度测量解决方案

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, ADS1220, ADCPRO, ADS1220EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003070/lowest-power-consumption-temperature-measurement-solution-for-rtd-temperature-sensor

主题中讨论的其他器件:ADS1120ADS1220ADCProADS1220EVM

您能否介绍 RTD 温度传感器的最低功耗温度测量解决方案?

此外、作为推荐的解决方案、我们要求在每秒测量一次温度时获得平均功耗、以满足以下设计要求。 (包括 RTD 激励电流的功耗)

*设计要求

-电源电压:3.3V

-RTD 类型:3线 Pt100

-RTD 激励电流:1mA

温度测量范围:0'C ~ 300'C

-分辨率 :>12位  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tae-Kyeong -  

    欢迎使用 E2E、感谢您发帖。 TI 不生产 RTD。 我们制造的半导体器件消耗的电流更少、速度更快、比 RTD 更精确。 但是-我们不生产可达到300°C 的器件-这是否是您的应用的硬性要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tae-Kyeong、

    我们有许多 ADC 可以直接与 RTD 连接。 我认为 ADS1120是一款出色的低功耗解决方案。 实际上、ADS1120具有3线 RTD 测量解决方案、如数据表9.2.2节中所示。

    ADS1120是一款16位、4通道 Δ-Σ ADC、采样率高达2kSPS、并包含2个用于 RTD 偏置的电流 DAC (IDAC)。 此外、ADS1120可在3.3V 下运行、在 IDAC 打开且 PGA 启用增益高达16的情况下、在20SPS 的正常模式下消耗605uA (典型值)的电流。 但是、由于您只需要每秒进行一次测量、因此 ADS1120还具有仅消耗0.4uA 电流(典型值)的断电模式。 因此、这意味着在总测量时间的5%下消耗的电流仅为605uA、在95%的测量时间下消耗的电流仅为0.4uA。 有关 ADS1120功耗的更多信息、请参阅数据表的第8页。

    我们还提供了 RTD 指导手册、其中提供了适用于不同 RTD 类型的大量有用信息和电路配置: https://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf

    如果您对此器件有任何疑问、请告诉我。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    如果您能告诉我们包括 RTD 传感器激励电流在内的平均电流消耗、我们将不胜感激。

    (可能605uA 是不考虑 RTD 传感器激励电流的电流值。)

    太京

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tae-Kyeong、

    如所述、ADS1120数据表中列出了 ADC 功耗。 如果您正在寻找系统级功耗、我将让您为您的特定系统确定该功耗。

    或者、构建一个原型也许是有益的、这样您就可以测量系统在特定条件集下的实际电流消耗。 您应该能够使用 ADS1220EVM 上的 J4接头连接3线 RTD。 您可以使用 ADS1220数据表中显示的应用图作为参考。 如果您希望连接不同的 MCU 来控制 ADS1220、而不是使用 ADCPro 软件、则可以通过 J10访问 SPI 信号。

    我还将向您介绍我们的 RTD 线性化固件库、其中包括 RTD 查找表、以便能够通过 ADC 输出代码确定 RTD 温度。 我们正在更新此软件库以包含 ADS1120/ADS1220 :https://www.ti.com/tool/ADC-TEMP-SENSOR-FW

    布莱恩