Other Parts Discussed in Thread: ADS1282-HT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1282-HT 图54显示了数据字节首先从 msbyte 输出,但并未显式显示每个字节内的位顺序。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282-HT
图54显示了数据字节首先从 msbyte 输出,但并未显式显示每个字节内的位顺序。
您好 、Jay Prizant、
欢迎访问 TI E2E 论坛!
ADS1282-HT 首先输出最高有效位(在每个字节中)。
如果您使用的是 FIR 滤波器、那么您时钟输出的第一个位将是符号位。 您从此处时钟出的每个连续数据位的权重都较小、直到您时钟输出 LSB (第二位到最后一位)、然后再输出冗余符号位(最后一位)。
请注意、使用 FIR 滤波器时、31位数据在32位字中左对齐、最后一位将是冗余符号位。
但是、如果只使用 SINC 滤 波器(即 FILTR[1:0]= 01b)、则31位数据将在32位字中右对齐、并且不会有冗余符号位。
此致、
Chris