主题中讨论的其他器件: AFE5818、 AFE58JD18EVM、 AFE58JD18
我有一个 AFE5818EVM, 并且在测试 SPI 通信时遇到问题。
根据原理图和数据表、 测试 SPI 通信时、AFE5818上不需要 DIG_SPI_EN 引脚 、而仅在 AFE58JD18上需要。 )、在测试后发现、如果忽略 DIG_SPI 引脚、AFE5818的 SPI 通信将无法继续、并且 DIG_SPI 必须拉高才能成功进行通信。(当然、我确定测试的是 AFE5818EVM、而不是 AFE58JD18EVM
这表示 AFE5818的 SPI 通信需要该引脚、这与数据表和原理图不一致。在 AFE58JD18中、该引脚为 K16、但在 AFE5818中、没有 DIG_SPI_EN 引脚、AFE5818的 K16引脚为'NC'。
‘我计划使用 AFE5818进行相关设计,但我不知道如何处理 SPI 通信所必需的“不存在的”‘”引脚—DIG_SPI_EN。 或者,也许我应该把它称为 K16?