This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:如何为带 RLD 的双通道 ECG 配置 ADS1292R?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003289/ads1292r-how-to-configure-ads1292r-for-2-ch-ecg-with-rld

器件型号:ADS1292R

你(们)好  

我们尝试使用 RLD 为双通道 ECG 配置 ADS1292R。 但是、我们遇到了一个问题、即一旦添加 了 dc-offset +-300mV、增益就会降低。  

在添加直流偏移之前、输出为5mV。 使用相同的设置、添加直流偏移后、输出将降至1mV。

以下是我们的设置,您是否会帮助您检查 是否需要进行任何修改?  

ADS1x9X_Reg_Write (ADS1x9X_REG_CONFIG1、0x00);

ADS1x9X_Reg_Write (ADS1x9X_REG_CONFIG2、0xA0);

 ADS1x9X_Reg_Write (ADS1x9X_REG_LOFF、0x10);

ADS1x9X_Reg_Write (ADS1x9X_REG_CH1SET、0x00);

ADS1x9X_Reg_Write (ADS1x9X_REG_CH2SET、0x00);

ADS1x9X_Reg_Write (ADS1x9X_REG_RLD_SENS、0x2C);

 ADS1x9X_Reg_Write (ADS1x9X_REG_LOFF_SENS、0x0F);

 ADS1x9X_Reg_Write (ADS1x9X_REG_LOFF_STAT、0x08);

ADS1x9X_Reg_Write (ADS1x9X_REG_RESP1、0x02);

ADS1x9X_Reg_Write (ADS1x9X_REG_RESP2、0x03);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、蔡

    感谢您发帖。  

    将+/-300mV 直流偏移添加到输入后、如何获得 ADC 的输出电压? 您能否分享如何设置测试以进行澄清? 请测量输入通道上的差分输入电压(AIN = INxP - INxN)、以确认施加了正确的电压。

    谢谢

    -TC